06.01.2024 12:18 | |
Beigetreten: 29.04.2016 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Ella_68, aktuell betätige ich nur einen Taster und die Logo schaltet den Ausgang zur Lampe ein oder aus. Die Lampe hat einen LED-Treiber integriert, der die Lichtstufen einstellt. In meinem Fall hat dieser drei Stufen, 100%, 50% und 20%. Ich verlinke mal eine Webseite, wo das veranschaulicht wird: LED Leuchten mit fourStep Dim – Dimmbar ohne Dimmer Gruß SoulLeZz |
08.01.2024 07:56 | |
Beigetreten: 29.04.2016 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Sorry, meinte natürlich einen analogen Netzwerkeingang |
Folgen Sie uns auf