17.03.2023 07:46 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Sollen zentrale oder dezentrale Signale in zuverlässigen Abständen für Steuerungen bereitstehen bzw. von diesen bereitgestellt werden, wird hierzu ein taktsynchrones Übertragungsmedium benötigt. Bei zentral an der Steuerung angeschlossenen Peripheriemodulen ist dies der Rückwandbus der Steuerung. Bei dezentraler Peripherie wir die Taktsynchronität via Profinet/Profibus zur Kopfstation z.B. ET200SP und über den Rückwandbus der Baugruppe hergestellt. Typische Signale hierfür sind z.B. Nocken, Messtaster aber auch regelungsrelevante Analogwerte, beispielsweise Sollwerte. Voraussetzung für Taktsynchronität: 1. Controller und Interfacemodule welche Taktsynchronität am Rückwandbus unterstützen, sowie deren korrekte Konfiguration. Folgende Beiträge erläutern dies näher. "Welche SIMATIC S7-1200/1500 Steuerungen unterstützen Taktsynchronität am Rückwandbus" "Welche Komponenten unterstützen Taktsynchronität am Rückwandbus?" 2. Peripheriemodule die Taktsynchronität unterstützen. Anhand des jeweiligen Datenblattes der Baugruppe ist dies ersichtlich. Weitere Informationen finden sich im Systemhandbuch. Ein konkretes Applikationsbeispiel steht ebenfalls zur Verfügung. Hinweis: |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/17/2023 07:50:19Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/17/2023 09:46:14Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/17/2023 09:48:52Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/17/2023 11:14:58Links optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf