15.02.2023 14:06 | |
Beigetreten: 14.02.2023 Letzter Bes: 06.06.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Murof, also in den Einstellungen kann ich die IP meines Adapters PN_X1 auf meine gewünschte IP setzen (192.168.0.200). Wenn ich nun aber mit IP config überprüfe, ob eine Übernahme stattgefunden hat, wird mir angezeigt, dass sowhol IP als auch Subnetz 0.0.0.0 sind. Der Adapterindex der PN_X1 Schnittstelle war komischerweise auch auf irgendeinen sechsstelligen betrag gesetzt (irgendenetwas mit 133097 oder so). Dies konnte ich über einen Befehl im cmd auf 2 ändern ( als Vorlage dafür nahm ich ein Partner-HMI welches die selben Eigenschaften haben sollte.). Wie funktioniert das denn mit dem Prosave? Habe momentan nur die Möglichkeit über USB-Stick oder SD-Karte auf das Panel zuzugreifen. Liebe Grüße, Andi Edit: Habe mich auf diesen Beitrag bezogen: Keine Verbindung zu TP700 comfort mehr - 295010 - Industry Support Siemens Habe vergessen ihn zu verlinken :P |
Zuletzt bearbeitet von: faendera am: 02/15/2023 14:13:04 |
|
16.02.2023 07:58 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 13104 Bewertung: (1664)
|
Hallo faendera das hört sich alles sonderbar an, normalerweise sollte das sauber funktionieren. Ich würde ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen machen: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/19701610 Hier am besten die Anleitung für Prosave verwenden. Die Kopplung bitte direkt am Panel und das funktinioniert dann auch über die MAC Adresse (also sollte das mit der IP kein Thema sein) Wenn das Panel genullt ist dann nochmal testen wie es sich verhält. Einen defekt kann man natürlich nie ganz ausschließen aber mit dem Reset kann man zumindest alles Softwareursachen schon mal fast ausschließen. Viel Erfolg und viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf