26.09.2023 16:26 | |
Beigetreten: 12.12.2014 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 90 Bewertung:
|
(das Thema hier ist zwar schon alt, hat aber noch keine fertig nutzbare Antwort. Und andere Themen zum selben Problem gibt es nicht.) Wer die S7-300/400 PLC in Step7 V5.x programmiert und das HMI in TIA, der muß das Anfordern und Abholen der Uhrzeit des HMI in Step7 V5.x programmieren. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: (1) den FB "** SYS_CLK_WinCE_V2" von hier benutzen: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/24104104 oder (2) den "FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC" manuell von TIA zu Step7 V5.x zurück-konvertieren. Ich habe das mal gemacht. Im Anhang ein Step7-V5.x-Projekt mit dem FB110_TimeSyn_HMI_To_PLC v0.4 für Step7 V5.x und die zugehörigen DB und der Aufruf in OB1. Hinweis: dieses Verfahren der Übertragung der Uhrzeit vom HMI zur PLC funktioniert nur noch bis Ende 2029, weil der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" verwendet wird. Für nach 2029 funktionierende Lösungen gibt es für S7-300/400 m.W. nur Uhrzeit-Synchronisation per NTP. Tip: Wenn es im Netzwerk keinen NTP-Server gibt, dann kann man eine aktuelle LOGO 8 als NTP-Server verwenden. DateianhangFB110_TimeSyn_HMI_To_PLC_V5x.zip (185 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf