01.11.2022 13:24 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 03.11.2024 Beiträge: 352 Bewertung: (37) |
Hallo Maffin_Müller Eine Faustregel sagt, dass eine Regelstrecke mit einer
Das kann man durch Versuche ermitteln. Den Weg, die Verzugszeit vor den PI-Regler zu stellen, scheint mir Interessant zu sein. Der LOGO! PI-Regler hat eine unveränderbare Abtastzeit von 500ms. Daher ist hier ein Analog-Schieberegister (Eimerkette) mit 6 Stationen bei einem Zeitabstand von 500ms erforderlich. (6 x 500ms = 3000ms = 3 s). Eine kürzere Taktzeit der Eimerkette macht bei einer fixen Abtastzeit von 500ms des Reglers keinen Sinn. Im Anhang Habe ich ein Programm-Beispiel für solch eine Eimerkette erstellt. Vielleicht konnte ich dir helfen, Gruß Quirin DateianhangVerzögerter Istwert.zip (165 Downloads) |
Folgen Sie uns auf