30.09.2024 09:14 | |
Beigetreten: 31.07.2009 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Kollegen, wir haben bei VW in Emden den unteren Aufbau (24V). Das SIMATIC FDE Gateways 6ES7617-0BA01-0AB0 ist leider zum 01.10.2024 abgekündigt worden. Jetzt sind wir am überlegen, ob es einen Ersatz mit der Logo 8 geben könnte. Die Logo kann ja MQTT Protokoll. Aber kann der Temperatur Sensor per RS485 Modbus/RTU angeschlossen werden? Wenn ja, welche Komponenten benötige ich? Dateianhang2024-09-27 14_19_34-PhaseOut SIMATIC FDE Gateways 6ES7617-0BA01-0AB0 _ Microsoft Teams.png (8 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eichler am: 09/30/2024 09:14:57 |
|
Folgen Sie uns auf