05.11.2008 13:10 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, Ich habe eine ein Problem mit der Einbindung eines WAGO-Feldbuskopplers in STEP 7. Hiereine kleine Beschreibung desAufbaus/Problems: Es wird eine Simatic 400-Station eingesetzt.An diese Station istunter anderemmittels eines Profibus ein WAGO Feldbus-Koppler (750-301) angeschlossen. Wie in dem Screenshot deutlich wird kann ich diesen Koppler durchaus im Hardware-Katalog von Step 7 finden, was bei der Projektierungallerdings Probleme bereitetist dieAuswahl der angeschlossenen Module. Egal welchen der insgesamt 5angebotenen Koppler ich auswähle, sind darin nicht alle angeschlossenen Module zu finden. Im Einzelnen sind real an den Buskoppler angeschlossen: 1x 750-630 12x 750-403 2x 750-504 2x 750-556 1x 750-602 1x 750-504 1x 750-600 (Es sind jeweils WAGO-Bestellnummern angegeben) Wir habenbereitsein Update der GSD-Dateien (GSD_Setup_V45)innerhalb von Step 7 durchgeführt, auch den Hardware-Katalog haben wir aktualisiert. Wie kannich weiter verfahren um die angegebenen Module zu projektieren?
Für die Antworten bereits im Voraus vielen Dank. mgae DateianhangDok11.pdf (306 Downloads) |
06.11.2008 08:34 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hallo mgae, mit diesem nicht, aber mit anderen. das problem kenne ich. wende dich am besten mal an WAGO. die können dir in der regel aktuelle GSD-dateien geben, wo deine gesuchten baugruppen dabei sind. oder du hast einen koppler mit ner älteren FW-Version bei dir integriert, wo es diese scheibchen nicht/nie geben wird. dann müßtest du deinen koppler in der HW-Konfig gegen einen mit einer neueren FW austauschen. ansonsten, wie gesagt WAGO-Support 0571/887555 vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
06.11.2008 08:38 | |
Beiträge: 82 Bewertung:
|
Guten Morgen mgae, versuch doch mal die Platzhalter-Module (75x-4XX/5XX/6XX...) sofern sie mit der Funktion Deiner Module harmonieren. LG Ingeborg |
06.11.2008 15:40 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
hi manuel, iss ja kein problem. und glaub mir telefonisch klärt sich das recht schnell! hab da nur gute erfahrungen gemacht. hast du mal die tips von ingeborg und mir getestet? vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
07.11.2008 08:51 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
alles klar, das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
08.11.2008 14:52 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Hi Falls nein: - Wago-Homepage - Service --> downloads "Bild" Automatisation Auswahl: WAGO-I/O-System 750/753 |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf