13.12.2022 16:10 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 1700 Bewertung:
|
Bei der Projektierung des Hell-Dunkeltests in 8 F-DQ Baugruppen (6ES7136-6DC00-0CA0) in Kombination mit den F-RQ-Baugruppen (6ES7136-6RA00-0BF0) wurde trotz der Vorgaben im Handbuch, unterschiedliche Verhaltensweisen in der Funktionsausführung der Module festgestellt. Bei den Werten 3ms/5ms für den Hell- und Dunkeltest fällt in seltenen Fällen das Relais in der F-RQ Baugruppe kurzzeitig ab. Wählt man hingegen 0,8ms/1ms für den Hell und Dunkeltest, so meldet die 8 F-DQ Baugruppe einen Kurzschluss gegen L. Andere Werte lassen sich mit der 8 F-DQ Baugruppe nicht projektieren. Trotz des identischen Hardwareaufbaus tritt dieses Verhalten nicht bei allen F-RQ Baugruppen in gleicher Form auf. Unterschiede im Verhalten je nach Herstellungszeitraum Die Relais in den F-RQ-Baugruppen (6ES7136-6RA00-0BF0) können abhängig von einem bestimmten Herstellungszeitraum das o.g. geänderte Eingangsverhalten vorweisen. Die Relais der F-RQ Baugruppen, welche vor 2019 produziert wurden, sollten in Kombination mit der 8 F-DQ Baugruppe funktionieren. Dies trifft ebenfalls zu für Relais in F-RQ Baugruppen mit dem Ausgabestand ab FS04 (Herstellung ab April 2022). Betroffen von dem möglichen geänderten Eingangsverhalten sind in seltenen Fällen ausschließlich Relais, welche in den F-RQ Baugruppen ab 2019 produziert wurden und deren Ausgabestand < FS04 (Herstellung ab April 2022) ist. Diese haben in seltenen Fällen ein verändertes Eingangsverhalten in Bezug auf ihre Induktivität. Lösung bei Auftreten des Verhaltens 1. Möglichkeit: Für die Karten, die nicht zuverlässig an einer 8 F-DQ (6ES7136-6DC00-0CA0) funktionieren, verwenden Sie die 4 F-DQ (6ES7136-6DB00-0CA0) zum Ansteuern. Diese parametrieren Sie mit 1ms / 1ms für den Hell und Dunkeltest. 2. Möglichkeit: Sie setzen eine Diode 8WA1011-1EF20 in Reihe zur Ansteuerleitung, wie in der unteren Abbildung gezeigt. Aus Sicht der funktionalen Sicherheit ist die Diode Teil der Verdrahtung und damit "transparent" für die Sicherheitsbetrachtung. Sie spielt also keine Rolle. Somit sollte die Ansteuerung über die 8 F-DQ wieder funktionieren. Bild 1: Dioden Beschaltung zur Abstellung des o.g. Verhaltens Aktuell wird an einer neuen Version der Relaisbaugruppe gearbeitet, welche wieder ohne Probleme mit der 8 F-DQ betrieben werden kann. Da für die neue Version Hardwareveränderungen vorgenommen werden müssen, stehen noch entsprechende Untersuchungen und Tests beim TÜV für eine Freigabe der Hardwareänderungen aus. Zukünftig werden Sie dann die neue Version beziehen können. Als kurzfristige Lösung gibt es aktuell jedoch nur die beiden oberen Möglichkeiten. Weitere Informationen zu diesem Thema: Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Die in diesem Beitrag genannten Hinweise beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Informationsquellen. Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Handbuchangaben der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die Inhalte des Beitrags, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden können. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/15/2022 14:17:51Änderung in Zeitangaben und Ergänzung Link zu einem verwandten FAQ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
14.12.2022 17:20 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 1700 Bewertung:
|
Hallo rlw, hallo Hubert83, vielen Dank für das Feedback. @rlw: Genaue Angaben zu der betroffenen Modulkonstellation (F-DQ, F-RQ) mit Angabe der Fertigungsstände (FS) sind in folgendem FAQ beschrieben: @Hubert83: Eine Möglichkeit einer flexibleren Vorgabe der Hell-/Dunkeltestzeit bietet alternativ zur 8 F-DQ Baugruppe die 4 F-DQ Baugruppe mit der Möglichkeit die Zeit des Hell-/Dunkeltests frei vorzugeben. Bei weiteren Fragen zu diesem Thema, bitten wir direkt die regionale Fachberatung anzusprechen. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf