21.02.2022 13:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Wie könnte die Anforderung sein? Es ist eine Step7 Professional V17 Trial License 365 im Einsatz und der Wunsch ist zur Vollversion hochzurüsten. Dazu gibt es ein Powerpack 6ES7822-1BE07-0YC5: SIMATIC STEP 7 Prof. V17; Powerpack V17 Trial 365-> V17 Floating License Download; Engineering Software im TIA Portal. Nur bei gleichzeitiger Bestellung eines SUS 6ES7822-1AE00-0YY0 gültig Voraussetzung ist eine vorhandene STEP 7 V17 Trial 365 Lizenz. Auch für eine Trial License 365 kleiner V17 sind noch Powerpacks innerhalb der jeweiligen Software Version V15 und V16 bestellbar
Für die mit diesen älteren Powerpacks hochgerüsteten Lizenzen stehen dann die regulären Upgrades zur Hochrüstung auf den aktuellen Stand (z.Zt. V17) zur Verfügung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 02/21/2022 14:27:10 |
|
Folgen Sie uns auf