18.11.2021 13:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 1702 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, als Nachfolger der SIMATIC S7-200 Baureihe wurde der SIMATIC S7-1200 Controller im Jahr 2009 erfolgreich im Markt eingeführt. Im Zuge der Weiterentwicklung der SIMATIC S7-1200 gab es bis heute eine Vielzahl an Innovationen und Funktionserweiterungen. Aktuell befindet sich die SIMATIC S7-1200 in der 4. Generation mit dem Firmwarestand V4.5. Die o.g. Funktionserweiterungen bedeuten auch, dass beim Austausch in eine neuere Version der S7-1200 Controller je nach Kompatibilität die Anforderung besteht, Anpassungen in der Gerätekonfiguration und somit eine Neukompilierung der Software vorzunehmen. Überblick zur Kompatibilität bei der Hochrüstung von SIAMTIC S7-1200 Controllern Hardwarestand 6ES72xx--1xx30-xxxx bzw. 6AG12xx--1xx30-xxxx (SIPLUS)
Hardwarestand 6ES72xx--1xx31-xxxx bzw. 6AG12xx--1xx31-xxxx (SIPLUS)
Eine innovierte S7-1200 CPU mit Firmware Version 3.0 ist zu den jeweiligen FW2.x Typen ersatzteilkompatibel. Siehe auch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/61777437 Hardwarestand 6ES72xx--1xx40-xxxx bzw. 6AG12xx- -1xx40-xxxx (SIPLUS)
Eine S7-1200 CPU Version 4.0 ist (Ersatzteil-)inkompatibel zu einer S7-1200 Firmware Version 3.0. Ein bestehendes S7-1200 Projekt, erstellt für eine Firmware Version 3.0, kann einfach nach erfolgtem fehlerfreiem Kompilieren mit der Engineering Version Step7 Basic / Professional Version 13 oder höher auf einer CPU Version 4 weiterhin genutzt werden. Siehe auch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/86567043 Gerätetausch von CPU mit FW V3.0 auf FW V4.0 Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: November 2021). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf