13.12.2020 15:02 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
Danke! dh man kann somit keine eindeutige Nummer dem 8.3 Kit zuordnen? also muss ich beim Händler die Logo und SW Version erfragen SW: 8.3 Logo: 6ED1052-1MD08-0BA1 und weiß man wann Siemens das nun Mitte Dezember ausliefert? |
Zuletzt bearbeitet von: 4711Austria am: 12/13/2020 15:03:44 |
|
13.12.2020 15:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Du hast leider die Bestellnummer geändert, als ich dabei war, mir die Daten für meine Antwort zu suchen. Ich vermute aber trotzdem, dass hier dasselbe Problem vorliegt (statt LOGO!8.3 eine LOGO!8.2). Im dem Starterkit mit dem KTP400 ist folgendes enthalten: Dateianhang6AV21320KA000AA1_datasheet_de.pdf (130 Downloads) |
13.12.2020 15:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Mit der Software ist nicht so wichtig, die kannst du kostenlos upgraden. Wichtig ist das Basismodul, sprich es sollte eine LOGO! 8.3 sein. Und Siemens liefert nicht automatisch an die Händler aus, die Händler müssen bestellen. Und da die Händler auch nur mit der alten Bestellnummer bestellen können... Wie weit die Einkäufer der Händler sich informieren, dass es neue LOGO!s gibt, kann dir nur der Händler sagen, bei welchem du bestellen willst. Das sind Fragen, deren Antworten dir das Forum nicht geben kann. Man kann dir nur Hinweise geben, worauf du zu achten hast. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 12/13/2020 15:21:53 |
|
13.12.2020 15:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 33614 Bewertung:
|
Aber noch ein Hinweis: An deiner Stelle würde ich mir sicherheitshalber das Upgrade schon downloaden, zu mindestens aber die dafür erforderliche Registrierung (oder Freischaltung) durchführen, da der Download des Upgrades einer Exportbeschränkung unterliegt. Das Upgrade kannst du dir nach der Freischaltung dann hier downloaden: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.12.2020 15:30 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
Verstehe! die Berechtigung für exp. beschränkte SW habe ich schon stimmt die Logo Nr, dann frage ich bei Conrad an, die haben mir letztes Mal sehr schnell geantwortet |
15.12.2020 16:51 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
meine Anfrage bei Conrad ergab, diese Nummer haben sie nicht. |
15.12.2020 17:35 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Das wundert mich aber, siehe Link von Conrad Ich gehe mal davon aus, dass du dieses Modell meinst. Sehr viel Kommentar steht in deinem Beitrag ja nicht gerade. M.f.G. Scorp |
Folgen Sie uns auf