09.01.2023 14:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.10.2024 Beiträge: 1463 Bewertung: (147)
|
Der Applikationszyklus, in dem die Organisationsbausteine für MC-Servo [OB91], MC-Interpolator [OB92] und deren optionale OBs aufgerufen werden, kann in den Eigenschaften (Rechtsklick auf den MC-Servo bei angelegtem Motion Control Technologieobjekt) des Organisationsbausteins MC-Servo [OB91] eingestellt werden: Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl: Zyklisch Synchron zum Bus (empfohlene Einstellung für optimale Regelgüte)
Ein Bussystem, das über einen Kommunikationsprozessor/Kommunikationsmodul (CP/CM) an die CPU angebunden ist, kann nicht synchron verwendet werden. Noch detailliertere Informationen zu diesem Thema sind im Motion Control V18 – Handbuch im Kapitel Organisationsbausteine für Motion Control (S7-1500, S7-1500T) zu finden. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf