21.04.2022 07:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.07.2024 Beiträge: 33382 Bewertung: (4143) |
Heute morgen konnte ich noch ohne Probleme PNs öffnen und auch antworten. Dann tauchte eines dieser temporären Probleme mit den PNs. In der PN-Überscht sieht man, dass alle PNs den gleichen Textinhalt anzeigen und es werden keine Avatare angezeigt. Klickt man dann auf die einzelnen PNs, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass der "undefined ist nicht mehr Mitglied in diesem Forum". DateianhangPN_Fehler.zip (238 Downloads) |
21.04.2022 10:11 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 8176 Bewertung: (169) |
Hallo ixo65, vielen Dank für die Informationen bzgl. dem Fehlverhalten Viele Grüße, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf