14.09.2013 17:42 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo MT_Benny, hast Du die aktuellste Version installiert V5.2 Update1 (Ausgabestand K5.2.0.1)? Wenn nicht, hier ist der Downloadlink: http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/114358 |
14.09.2013 18:02 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Oh da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich werde es Montag mal prüfen und melde mich dann wieder. |
17.09.2013 09:43 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Hier ist ein FAQ zu den Lizenzen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27005215 Tweety |
18.09.2013 06:36 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo MT_Benny, es gibt eine neue Version des ALM (V5.2 SP1). http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/114358 |
02.10.2013 12:26 | |
Beigetreten: 29.10.2007 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 279 Bewertung: (19) |
Welches Betriebssystem hast du? Zufälligerweise Windows 7 64Bit? |
Folgen Sie uns auf