20.06.2007 14:03 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo liegt Deine OB-Nummer als Zahl oder String vor? Wird z.B ein Integerwert richtig in WinCC angezeigt? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/674578 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12267138 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25158897 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1871311 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20390353 nemo |
20.06.2007 15:48 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, Du solltest ein kleines Test projekt anlegen und probieren, ob Du mit den FAQs einen ganz normalen integer-Wert als Meldebegleitwert zu WinCC hoch bekommst.... Vermutlich ist das eine WinCC Fehlermeldung??? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21915653 nemo |
22.06.2007 13:54 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, hm, schwierich...ich würde mal auf ES-Seite ein Komplett-Übersetzen durchführen, S7-CPU ein Run => STOP, und dann ein OS-Übersetzen mit Urlöschen. Klappts denn mit den Meldebegleitwerten im Testprojekt? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25158897 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23730697 nemo |
Folgen Sie uns auf