19.03.2012 17:29 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo SiemensHB, TR hat fehlersicher Geber (bis SIL 3 HD) am DP, die besser geeignet sind. Wenn Ex-Zone 2 gemeint ist, können Sie verwendet werden. Siehe hierzu auch: http://www.tr-electronic.de/trgroup/SIL/index.html MfG |
16.04.2012 11:55 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo, hier ein Anwendungsbeispiel mit SIMATIC F-CPU und einen zertifizierten Positionsgeber (SIL CL 3) von TR-Electronic. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49221879 Grundsätzlich möglich ist auch eine Lösung mit Standard-Zählerbaugruppen, die redundant aufgebaut werden und im F-Programm auf Plausibilität zu prüfen sind. Der Nachweis eines erreichten SIL (IEC 62061) (oder PL nach ISO 13849-1) ist hier natürlich etwas aufwändiger zu berechnen, aber möglich. Grüße Morten |
Folgen Sie uns auf