10.02.2022 07:17 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 2829 Bewertung: (453) |
Hallo Martin Zimprich, auch wenn die Motion Control-Anweisungen nur mit einem Impuls am Parameter "Execute" gestartet werden, liefert der Parameter "Done" bei Abschluss der Anweisung trotzdem den Zustand TRUE. Dann allerdings nur für einen Zyklus. Unter Motion Control-Anweisungen mit Parameter "Done" sind Diagramme zu sehen, die das zeitliche Verhalten der Anweisungen zeigen. Viele Grüße |
10.02.2022 07:44 | |
Beigetreten: 29.09.2021 Letzter Bes: 14.06.2023 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, ah super das hat mir noch gefehlt. Vielen Dank! |
Folgen Sie uns auf