30.07.2024 14:22 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Arbeite gerade das erste mal mit einem Netzwerk Projekt. Meine Anforderung ist eigentlich sehr minim. Ein Analog Signal 0-10V von Logo! 1 auf ein AM2 AQ an Logo!2 auch 0-10V übertragen. In der Simulation sehe ich meinen Wert auf dem Talstations Logo. Im Berg aber weder in der Simulation noch ich echt am Ausgang. Die Digitale Übermittlung geht. SIcher ein Anfängerfehler denke ich, doch ich sehe gerade nicht weiter DateianhangSchlosshubellifte.zip (4 Downloads) |
31.07.2024 05:01 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 735 Bewertung:
|
Servus, du hast konfiguriert, das du VW0 z.B. von Tal nach Berg übertragen willst, hast aber per VM-Mapping keinen Wert in VW0. Das mußt du dann auch noch machen. Verwendest du D&D, dann ziehst du ein Signal von Prog1 zu Prog 2. Da ist dann alles erledigt. D&D ist hier von Siemens sehr schön erklärt: Hoffe das hilft |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.07.2024 05:39 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Supper besten Dank euch - funktioniert....... |
Folgen Sie uns auf