09.03.2008 23:01 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo batgandi, das geht mit Logo! nur bedingt! Du musst den Wechselstrom vom Trafo erst gleichrichten und glätten. Für die galvanische Trennung gibt es Stromwandler. Besser ist es du benutzt gleich ein Stromüberwachungsrelais z.B von Eltako das AR12NP. Es ist auch Kostengünstiger im vergleich zum Logo! Der Nachteil bei der Sache ist, dass der Schaltausgang am Eltako-Relais Netzspannung führt. Wenn du netzspannungsfrei schalten willst, musst du ein Trennrelais nachschalten oder das Eltako öffnen und umbauen. Das geht mit etwas Lötarbeit. Allerdings verliert das Eltako dann seine Betriebserlaubnis. Ist also nur was für Bastler. Gruß Fotorezeptor
DateianhangAR12NP.pdf (193 Downloads) |
Folgen Sie uns auf