06.10.2022 16:26 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 328 Bewertung: (34) |
Vorstellung eines Projekts, das fast natürlich gewachsen ist. Der Anfang war der Erwerb eines schmalen, langen Förderbands, auf das Teile zur Trocknung abgelegt wurden. Das Förderband wurde zyklisch angetrieben um eine Trocknungszeit von etwa 4-5 Stunden zu erreichen. Nun wurden aber Teile aus ganz verschiedenen Kategorien auf das Band gelegt. Nach dem Durchlauf mussten die Teile (die übrigens sehr robust sind,) aus der Box am Ende des Förderers entnommen und sortiert werden. (Bestückung des Bandes ca. alle 10-15 min. ein Teil) So entwickelte sich die Idee, mehrere Boxen am Ende des Bandes aufzustellen, in die nun mit Hilfe einer Rutsche automatisch sortiert werden sollte. Am Anfang des Bandes sollte eine Vorwahl der Ziel-Box möglich sein. (…. Und das auch noch mit einer Korrekturmöglichkeit innerhalb eines Zeitfensters.) Das Alles wurde in Eigenbau ausgeführt. Die Rutsche besteht aus 3 Segmenten deren Prinzip in einer beigefügten Handskizze erklärt wird. Ich habe ein Programm erstellt, das das Band in 24 Stationen aufteilt, und in 8 Boxen mündet.
Das Programm ist auf Blatt 7, um einige Zeitgeber erweitert, die die Endschalter (Initiatoren) an der Bandtrommel und an den Rutschen simulieren. (Alles, was die Simulierung betrifft, ist Magentafarben beschriftet. Die reale Laufzeit des Bandes ergibt sich aus: Stopp-Zeit: Band + 1 Bandtrommelumdrehung, ist bei 24 Stationen, etwa 4-5 h. Die Simulation dagegen verläuft im Zeitraffer. Gruß, Quirin DateianhangFördern Trocknen Sortieren.zip (215 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 10/07/2022 16:09:21Textkorrektur |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf