16.09.2024 09:03 | |
Beigetreten: 18.12.2008 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, also laut „Anschluss- und Prinzipschaltbild“ https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109475185/112584299019 Sind denn die Diagnosen aktiviert und welche Diagnosen werden angezeigt? Da PWM genutzt wird, kann ich mir vorstellen, dass es „besser“ wäre, wenn du nach dem Anlauf das LED Band „hochfährst“ und nicht sofort nach dem Einschalten alle Kanäle auf 100% setzt. Es gibt einen Summenstrom über die Kanäle, der nicht überschritten werden sollte und wie erwähnt einen Anlaufstrom. Summenstrom der Ausgänge • Strom je Kanal, max. 2 A • Strom je Modul, max. 8 A Summenstrom der Ausgänge (je Modul) waagerechte Einbaulage • bis 30 °C, max. 8 A; DQ-Mode • bis 40 °C, max. 6,9 A; DQ-Mode • bis 50 °C, max. 4,7 A; DQ-Mode • bis 60 °C, max. 2,5 A; DQ-Mode senkrechte Einbaulage • bis 30 °C, max. 7,2 A; DQ-Mode • bis 40 °C, max. 5,6 A; DQ-Mode • bis 50 °C, max. 4 A; DQ-Mode Der Kurzschluss-Schutz Ja • Ansprechschwelle, typ. 6 A Spricht zwar erst mit 6A an, aber der Einschaltstrom kann je nach Gerät bis zum 10fachen betragen, ich weiß nicht wie sich das bei deinen LED (Treiber) verhält. Ein Modul Defekt ist nie ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Wenn die Diagnosen nicht weiterhelfen, würde ich an deiner Stelle einen offiziellen Support Request erstellen. viele Grüße Der Platzwart |
Folgen Sie uns auf