21.04.2017 20:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
So hatte ich mir die Auswertung vorgestellt! Der Analogeingang liefert hier einen Wert welche den Netzbezug simuliert. Die Arithmetik liefert die momentane Summe aus WR und Netzbezug. Dieser Wert soll dann ausschlag gebend sein welche Wechselrichter zugeschaltet werden. Also bei Summe abc WR 1, bei bcd WR2 usw.! Du mußt immer die Summe als Auswertekriterium nutzen, da sich der Netzbezug bei jedem Zu und Abschalten der WR ändert! DateianhangSolar - Netz.zip (107 Downloads) |
22.04.2017 02:10 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Erstmal vielen Dank für die Zahlreichen Antworten, hier mal ohne Zitate ein kurzens Feedback. Danke motmonti aber das löst mein proplem nicht wirklich. die Einspeise Leistungen muss ich auch noch auf die jeweilige Akkuspannung justieren denn die sind Stark davon Abhängig. zB, Speist der kleinste bei 14,4V 200W und bei 12,5V nur noch 120W ein. (Schätzung). Grundgattern? sorry ich programmiere was ich denke wahrscheinlich würdet Ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagen... zu Ernesto. ja schon klar, dass der Zähler nur im positiven Bereich was ausspuckt. wie gesagt den kleinsten der die oben genannten 200W bei Ladeschlusspannung bringt wollte ich permanent durchlaufen lassenn wenn dann null ok mir egal einen geschenkten Gaul... sonst soll die WR Steuerung während des Betriebs immer wieder dem Nullpunkt nähren, wie weit (wie lange der Nullpunkt tolleriert wird) wird vielleicht später noch Jahreszeit abhängig gemacht. zu verschenken. ja lieber verschenke ich ein paar Cent bevor ich 5€/Monat für ein 2 Richungszähler bezahle, dass muss man erstmal Einspeisen vorher verbrate ich es in geschickten Sommerverbrauchern wie Klima Eiswürfelmaschiene und Bewässerung... (Ein Wärmespeicher ist auch in überlegung) und mit meiner Zählerauswertung komm ich mit 15 Sek Geduld auch auf 25W runter, das Einzige Problem ist im oberen Bereich wenn es um 2 oder 3 100/s geht und der Zähler zw. 12 und 18 kw keine Zwischenräume kennt... DateianhangUDF-Test.zip (89 Downloads) |
22.04.2017 03:19 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
|
Zuletzt bearbeitet von: der Solarbastler am: 22.04.2017 03:20:02 |
|
22.04.2017 09:56 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Mit den Stoppuhren wird das unnötig kompliziert - anbei mein Ansatz |
Folgen Sie uns auf