22.04.2017 14:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Dann drücke dich bitte das nächste mal klarer aus! wenn du was nicht verstehst, bin ich der Letzte der es dir nicht erklären würde! Grundgatter sind AND OR XOR und deren Negierungen. Mit Hilfe dieser Busteine kannst du 36 Leistungszustände auf 6 WR-Ausgänge codieren. Du mußt also 36 Entnahmestufen definieren und mit Hilfe von AND und OR die zugehörigen Ausgänge zuordnen. Am besten machst du dir dazu mit Excel oder auch auf Papier eine Wahrheitstabelle in der du die Zustände mit 0 und 1 definierst. Das hilft bei der Programmierung Fehler zu verhintern. Im Anhang mal ein Beispiel zur Programmierung. Von den Schwellwertschaltern brauchst du 36! Die Wahrheitstabelle habe ich mal angefangen! DateianhangLogo.zip (68 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.04.2017 15:37 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Im Anhang mal eine Wahrheitstabelle bei der die resultierende WR-Leistung mit berechnet wird. So kann man gut sehen welche Dopplungen sich aus WR-Kompis ergeben. Diese müssen dann nicht codiert werden was Bausteine spart! Wenn du die Tabelle bis 36 ausfüllst, bekommst du einen kompletten Überblick! Am Ende werden so etwa 20 Kompinationen übrig bleiben!DateianhangWahrheitstabelle.xlsx (55 Downloads) |
22.04.2017 15:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Da in der letzten Tabelle noch ein Fehler war, hier die komplett ausgefüllte Tabelle!DateianhangWahrheitstabelle.xlsx (49 Downloads) |
22.04.2017 16:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hier noch die bereinigte Tabelle. In der sind alle Dopplungen und Dreifachergebnisse gelöscht, so das jeder mögliche Wert nur einmal auftaucht!DateianhangWahrheitstabelle bereinigt.xlsx (58 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf