14.06.2023 07:03 | |
Beigetreten: 26.08.2016 Letzter Bes: 25.09.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Hat jemand schon einmal eine LOGO 6ED1052-1HB08-0BA1 mit 2 Stück EM 16/24 6ED1055-1CB10-0BA2 betrieben? Der Adressbereich reicht ja aus. 24DI und 20DA. Das erste EM wird erkannt das zweite nicht. Ist das so noch nicht vorgesehen oder warum geht das nicht? Im Handbuch, wo die max-Konfigurationen beschrieben sind taucht das 16/24Modul überhaupt nicht auf. Irgendetwas ist da UnLOGO. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/28/2023 09:02:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf