19.12.2023 13:57 | |
Beigetreten: 08.09.2009 Letzter Bes: 03.06.2024 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo zusammen, seit vorgestern habe ich auch so ein Problem, oder so ein ähnliches. Seit Wochen bastle ich an einem Netzwerkprojekt mit mehreren Logos. Es hat alles prima funktioniert - ändern von Programmen, übertragen, im Browser das TD darstellen lassen und Werte ändern - alles super. Seit vorgestern bekomme ich aus LSC keine Verbindung mehr zu einer der Logos. Es ist die einzige 8.3 im Projekt, die anderen sind 8.2. Aber wie gesagt: Es hat alles schon prima funktioniert. Ich kann die betroffene Logo aus einem Browser heraus aufrufen und alles wird fein angezeigt. Eine direkte Kabelverbindung zum Laptop geht auch. Nur vom LSC auf dem Computer im Büro geht es plötzlich nicht mehr. Mir ist nicht bewusst, an dem ganzen System irgendetwas geändert zu haben. Ich bin mit Netzwerken nicht besonders bewandert. Kann ich da irgendwo was falsch angeklickt haben oder sowas? Wär toll wenn jemandem dazu was einfällt. Habt es gut MM ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/20/2023 08:46:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.12.2023 15:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 33580 Bewertung:
|
Ohne nähere Angaben wird hier wohl niemand eine verlässliche Aussage treffen können. |
19.12.2023 17:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 33580 Bewertung:
|
Probiere doch mal die Installation des Upgrades auf LSC V8.4. Download-Links für aktuelle LOGO! Software und Firmware |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf