22.11.2012 14:50 | |
Beigetreten: 09.02.2009 Letzter Bes: 03.11.2022 Beiträge: 56 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich versuche bishervergeblich einen XP SP3 - Rechner mit Step7 V5.5 SP3 über einen PC Adapter USB 6ES7972-0CB20-0XA0 zu betreiben. Laut dieser Seite: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=pc+adapter+usb+step7+v5.5&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=14690331 brauche ich keinen Treiber, da der schon im Step7 integriert ist. Hab im Step 7 unter PG/PC-Schnittstelle sogar PC Adapter eingestellt, kann aber unter Eigenschaften den lokalen Anschluss nicht auf USB einstellen, sondern nur auf COM3. (Laut Beschreibung sollte ich USB einstellen können, was durchaus sinnvoll wäre) Folge: Es passiert gar nichts, keine der 3 LEDs am Adapter leuchtet. Die Software V2.0 von 2007 kann ich auch nicht installieren, da ich schon V8.2 (Simatic Device Drivers) drauf habe. Wer weiß eine Lösung? |
Folgen Sie uns auf