06.06.2024 06:24 | |
Beigetreten: 21.12.2022 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich habe auch ne 0BA6 und vor nem Jahr konnte ich mein Program noch übertragen. Ich hab die Einstellung kontrolliert und die Verbindung (Test eg Verbinden) wird mit Haken und Grün angezeigt. Donnoch meint Logo Soft Comfort 8.3 ich hätte ne falsche Hardware für mein Program. Somit hab ich mal auf ne 0BA8 gewechselt und wieder zurück auf die 0BA6 Standard. Dann wurde mir mitgeteilt das etwas gelöscht werden muss. Umfangreiches Programm erlaubt aktuell nicht ohne weiteres herauszufinden was gelöscht wurde . Aber schlussendlich wird auch noch bei dem "gelöscht" programm angezeigt das die Hardware nicht stimmt. In den Einstellungen steht klar 0BA6 Standard. Ratlos! da es vor nem Jahr noch funktioniert hat. Klar ist mein Programm ist gewachsen.. Anbei das Original ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhang16Original.pdf (10 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/06/2024 08:08:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.06.2024 10:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 33368 Bewertung:
|
Lade mal lieber dein LSC-Programm als ZIP file hoch. |
06.06.2024 19:04 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 07.07.2024 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Das Block B0128 (Up - Down Counter) hatte keine ausgang. Das ist nicht erlaubt. |
Folgen Sie uns auf