14.02.2022 18:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.08.2024 Beiträge: 33578 Bewertung: (4173) |
Die maximal zulässige Spannung für sichere Trennung zwischen Spule und Hauptkontakten gemäß EN 60947-1 beträgt laut Datenblatt 400V. Also nicht für ein 460V-Netz geeignet .... Dateianhang3RT20151BB410CC0_datasheet_de.pdf (273 Downloads) |
17.02.2022 08:02 | |
Beigetreten: 16.01.2015 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Doch, ist er schon. Hier die einfache Erklärung: https://www.sps-forum.de/threads/siemens-sch%C3%BCtz-3rt2015-1bb41-0cc0.106964/#post-821370 |
Folgen Sie uns auf