05.03.2012 20:52 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir hier weiter helfen bezüglich Simatic 7 5.5+SP1 installation. Habe eine Studentenversion installiert wo sich im nachhinein im Unterricht herrausstellt das einige Funktionen nicht anwählbar sind. Und zwar die Simulation ist nicht Anwählbar und Grau unterleuchtet. (Bild1) mein Dozent hat mich auf die Lizenzen hingewiesen jedoch konnte mir nicht weiterhelfen ? Auf jeden Fall habe ich die Software direkt auf Windows 7 professional 64bit installiert ohne virtual machine oder sonstige virtuellen software. Damit das ganze überhaupt lauffähig ist auf 64bit gibt es von Siemens das SP1 für 5.5 damit es auch auf W7 32bit läuft. CD ins Laufwerk und installation über Download SP1 gestartet. Denn wenn direkt über CD Setup gestartet wird, erscheint eine Fehlermeldung das die Software das Betriebsystem nicht unterstützt da ja 64bit deshalb der SP1. Software ist jetzt installiert und läuft bis auf die Simulation!? Im Lizenz Manager sind zwei Software installiert ?" Wieso zwei installiert sind weiß ich nicht, eine ist Lizenziert die andere nicht . Hätte Pics reingestellt um sich die License Manager Anzuschauen bekomme aber nur eine Datei Hochgeladen? Kann sich das jemand erklären oder woran das liegen könnte? Das die Simulation nicht Anwählbar ist.? Vielleicht ist die eine Lizenz nur eine 14tätige Demo und sich somt mit der Lizenzierten Software behindert? Hoffe jemand hat einen Rat bin schon mit den installationen komplett durcheinander. Grüße MR_HH |
06.03.2012 11:15 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Die Simulation ist ein extra Produkt namens S7-PLCSIM, welches wohl hier nicht installiert ist. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26453507 |
Have Fun! |
|
19.03.2012 07:27 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Du hast Step7, NICHT Step7 prof. installiert.... Steht auf der DVD irgend etwas von "Studentenversion" oder wie kommst du darauf? |
20.03.2012 07:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Deine Beschreibung verwirrt mich etwas.... ![]() hast du die S7prof. SP1 UND prof. SP2 je als DVD? Oder ist der SP2 ein Download? dann wird der für S7 sein, aber nicht S7prof. Damit würde dann unter W764 Bit das PLCSIM wohl nicht laufen. Ich würde dann empfehlen, die SP2 DVD bei Siemens zu bestellen, kostet eine Schutzgebühr. Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/57025741 |
Folgen Sie uns auf