17.10.2008 13:40 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
hy zusammen, an der meiner Steuerung PS 407 leuchtet die Anzeige BATT2F auf. Woran liegt das?-->leere Akkus? Freundliche grüße Immortal |
20.10.2008 13:27 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
in demzug besser gleich beide wechseln. sonst steht man ev. in kurzer zeit wieder vor dem gleichem problem mit der 1. batterie. viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
22.10.2008 07:11 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
das hab ich so noch nicht bemerkt. ist das tatsächlich so? da gibt es sozusagen eine halbwegs intelligente batteriesteuerung. vielen dank für die info! viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
23.10.2008 07:00 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
du hast auf jeden fall recht! "Stromversorgungsbaugruppen mit zwei Pufferbatterien Einige Stromversorgungsbaugruppen haben ein Batteriefach zur Aufnahme von zwei Batterien. Wenn Sie zwei Batterien einsetzen und den Schalter auf 2BATT einstellen, dann wird eine der beiden Batterien von der Stromversorgungsbaugruppe als Pufferbatterie bestimmt. Diese Zuordnung bleibt solange gültig, bis die Batterie leer ist. Ist die Pufferbatterie vollständig leer, schaltet das System auf die Reservebatterie um, die dann wiederum über ihre gesamte Lebensdauer als Pufferbatterie verwendet wird. Der Status ”Pufferbatterie” wird auch über einen Netzausfall hinweg gespeichert." wie die umschaltung ausschaut hab ich allerdings nicht gefunden... viele grüße gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf