02.07.2008 07:02 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo Lumpi2508, bei einigen neueren CPUs ist eine Systemfunktion dazugekommen, SFC 109 "PROTECT". Mit dieser Systemfunktion kann man die Schutzstufe der Steuerung aus dem Anwenderprogramm heraus beeinflussen. Dein Kunde könnte dann über ein BuB-Gerät Deinen Zugriff freischalten. Ich habe Dir dazu mal einen kurzen Auszug aus dem Handbuch (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23904550) in den Anhang eingefügt. Vielleicht hilfts, bis dahin. not_my_fault. |
Zuletzt bearbeitet von: not_my_fault am: 02.07.2008 07:02 |
|
29.08.2008 07:55 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Frank, diese Möglichkeit scheidet aber wohl an einer laufenden Anlage aus da eine Änderung in der HW-Konfig einen Neustart erfordert. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
01.09.2008 20:35 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
da gefällt mir diese möglichkeit allerdings wesentlich besser! gibt es schon eine liste, welche cpu's diese funktion unterstützen? viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
02.09.2008 11:03 | |
Beiträge: 355 Bewertung: (28) |
Hallo, bei der 300er Reihe gibts die FC109 Funktionalität ab Firmware Version V2.6.1 Genaueres findet man bei den Firmwareupdates der verschiedenen CPUs |
Folgen Sie uns auf