03.11.2011 15:28 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Drehzahl gibts eigenlich nicht, aber schau dir mal den r0022, [r0022 ist die berechnete Rotordrehzahl in U/min. Bei dieser Zahl handelt es sich einfach um die Ausgangsfrequenz, die mit 60 und mit der Anzahl der Motorpole multipliziert wird, damit ein Wert als Umdrehungen pro Minute angezeigt werden kann.] und den FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14409844 an. Ich denke da steht alles drinn. |
Folgen Sie uns auf