10/18/2018 4:26 PM | |
Posts: 1 Rating:
|
ENGLISH: Hello. I have the problem of having two different devices in the same project with the same Hardware ID. Initially, these devices were in the same project as now, but in two different profinet nets, so there were no errors. Actually I need to have them both in the same profinet, but there is the error I said about having the same HW ID (Exactly they have the ID number '272'). I add 3 pictures: 1) The profinet in which can be saw all the devices in the same net. 2) The HW ID of one of the devices with the error (Sinamics). 3) The HW ID of the other device with the error (Siwarex). I would like to know if is there any possibility of changing these HW ID or anything to solve the error. I guess that the other solution is creating the device again (Because the HW ID is assigned when a divide is created), but I'm trying to avoid this way. I will post if I find any solution. Thanks. Regards, Adidi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPANISH: Hola. Tengo el problema de tener dos dispositivos en el mismo proyecto con el mismo Hardware ID. Inicialmente, los dos dispositivos estaban también en el mismo proyecto, pero en dos redes profinet distintas, por lo que no había errores. Ahora los dos dispositivos tienen que estar comunicados en la misma red profinet pero da el error de que tienen el mismo HW ID (Concretamente tienen el número ID '272'). Adjunto 3 imágenes: 1) La red profinet donde se ven todos los dispositivos conectados. 2) El HW ID de uno de los dispositivos (Sinamics). 3) El HW ID del otro dispositivo (Siwarex). Me gustaría saber si existe la posibilidad de cambiar este HW ID o alguna otra cosa para solucionar el error. Imagino que una solución sería crear alguno de los dispositivos otra vez (Ya que el HW ID se asigna al crear el dispositivo), pero supondría demasiados cambios en el proyecto y de momento intento evitar esa solución. Actualizaré el post si encuentro alguna solución. Gracias. Saludos, Adidi ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Last edited by: Jen_Moderator at: 10/19/2018 10:24:27 AMNew subject after splitting |
|
Follow us on