(1)| 17.03.2025 10:06 | |
|
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 16653 Bewertung:
|
Hallo PS_One Auf dem MTP1000 Unified Comfort kannst du den VNC Server (SmartServer) aktivieren. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109977041/184822315531 Der ITC sollte einen Kanal für den Smart Server haben um das Bild anzeigen zu können. Hier wird VNC verwendet, also ein spiegeln des Bildschirms (kein unabhängiges Bedienen möglich) Wenn du einen ITC V3 mit FW Version V3.2.1.0 oder neuer verwendest dann ist auch ein Cromium basierter Webserver integriert mit dem du auch als Webclient auf das Panel verbinden kannst (echter client mit Anmeldung usw -> unabhängige Bedienung), das Ist technisch mögllich, da der Browser hier HTML5 untersützt, jedoch sind diese Geräte in der Leistung sehr eingeschränkt und es kann je nach HMI projektierung zu langsamer performance kommen. Gibt also diese beiden Mögichkeiten, es kommt auf die Anforderungen an viele Grüße Murof |
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf