19.05.2021 13:14 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 3043 Bewertung:
|
Hallo, je das ist korrekt, die V12 ist nicht für Windows 10 freigegeben. Ich persönlich habe es trotzdem unter Windows 10 installiert und keine Schwierigkeiten. Der Nachteil ist, sollte es Schwierigkeiten geben, so gibt es keinen Support. Alternativ kann natürlich eine virtuelle Maschine verwendet werden. Wenn am Host der ALM (Automation License Manager) entsprechend konfiguriert wird, so sollte es der virtuellen Maschine auch möglich sein, die Lizenz remote zu verwenden. Eventuell sollte in der virtuellen Maschine noch die aktuelle Version des ALM installiert werden. Wenn später die CPU getauscht werden soll und das Projekt mit V16 oder einer höheren Version weiter verwendet werden soll, so gilt es zu beachten, dass das Projekt erst auf V13 SP1 (oder SP2) hochgerüstet werden muss. Erst ab V13 SP1 ist ein Hochrüsten auf TIA Portal ≥ V14 möglich. Es müsste in der virtuellen Maschine also auch eventuell noch V13 SP1/2 installiert werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf