23.08.2017 13:53 | |
Beigetreten: 01.12.2008 Letzter Bes: 09.09.2022 Beiträge: 66 Bewertung:
|
Hallo, der SFC20 akzeptiert einen Anypointer nicht wenn er als Eingangsvariable eines FC's deklariert ist. Ist der Anypointer eine Temp Variable nimmt der SFC20 diese ohne zu mäckern. Gibt es hier eine möglichkeit den Any Pointer um zu kopieren von der Eingangs auf die Temp variable? Oder gibt es einen trick wie der Pointer auf der Eingangsvariable doch vom SFC20 akzeptiert wird. Gruß und Danke für die Tipps Felix DateianhangBeispiel.pdf (136 Downloads) |
24.08.2017 08:12 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ein FC hat keinen eigenen Speicher. Die Parameter werden über den Lokaldatenstack übergeben. Man kann den Pointer aber auf eine temporäre Variable umkopieren. Hierzu gibt es das folgende Beispiel. ANY-Pointer an eine Funktion übergeben Grüße H0556 |
Folgen Sie uns auf