05.12.2023 10:09 | |
Beigetreten: 05.12.2023 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Habe die aufgabe bekommen einen Schaltschrank mit einer Logo zu Bauen. Die Aufgabe ist eine Automatische Stern Dreieck Schaltung zu erstellen. Wo vorher ein Links oder Rechtslauf augewählt wurde. Ich komme aber irgendwie nicht weiter da. Wenn ich vom Schütz Q4(Stern) zu Schütz Q3 (Dreieck) wechsel die Sicherung fliegt. Es ist kein Verdratungsfehler sondern ein Programm Fehler(Diese obligatorische Millisekunde wo beides angesteuert ist und dann ein Kurzschluss entsteht). Das mit dem Links und Rechtslauf Klappt ohne Probleme. Beim Schaltplan 1 ist das Problem das die Ausschaltverzögerung nicht gleichzeittig mit der EInschaltverzögerung Startet Beim Schatplan 3 (nächster Beitrag da nur 1 Anhang möglich ist) Funktioniert es so wie ich es will aber da ist diese 1 Millisekunde Überschneidung. Danke Schonmal im Vorraus Die Diskusion ob das sin mach Über eine Logo oder nicht bitte sein lassen so ist die aufgabenstellung. DateianhangSchaltplan1.pdf (109 Downloads) |
05.12.2023 10:09 | |
Beigetreten: 05.12.2023 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
DateianhangSchaltplan3.pdf (129 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: U_7c39bcb8-94a4-4106-b04d-038e31d623cc am: 12/05/2023 10:42:46 |
|
05.12.2023 10:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33947 Bewertung: (4218)
|
Welche Funktions hat welcher Taster? Eine PDF ohne Dokumentation ist nicht sehr aussagend. |
05.12.2023 12:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33947 Bewertung: (4218)
|
Schau dir mal den Anhang an. Ich schalte zuerst das Sternschütz ein und dann das entsprechende Richtungsschütz. Wenn die Sterneinschaltzeit abgelaufen ist, wird das Sternschütz abgeschaltet und nach einer Pause von 0,1s wird das Dreieckschütz eingeschaltet. DateianhangSchaltplan1.zip (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf