25.01.2010 11:00 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141)
|
Hier nochmal der FAQ zu dem Problem. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39055973 Leider keine wirklich akzeptable Lösung, aber momentan besser als nichts. |
25.01.2010 17:34 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 28.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (1) |
Danke, so werde ich es dann wohl machen (müssen). |
19.09.2010 21:24 | |
Beigetreten: 09.04.2007 Letzter Bes: 13.08.2020 Beiträge: 42 Bewertung: (9) |
Muss den die Nutzerwelt nun wirklich bis zur V11 warten, oder gibt es schon vorher Bewegung in der Sache. Ich finde den aktuellen Zustand unkomfortabel bis unbrauchbar - je nach Sichtweise. Frank |
20.09.2010 02:04 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 3014 Bewertung: (1054) |
Hallo IBFSW frei nach dem Motto "Warum einfach wenn's auch umstaendlich geht" hat Siemens seit ein paar Tagen die folgendeLoesung fuer das Problem im Angebot: Wie kann bei einer Aktualisierung des S7-1200-Programms verhindert werden, dass zur Laufzeit generierte Parameter verloren gehen? ist es nicht toll was mit der 1200 alles machen kann (weiss ja auch nicht was Siemens sich bei dieser "Loesung" gedacht hat aber vielleicht hilft es dir ja weiter)? |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf