09.02.2024 06:21 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 3088 Bewertung:
|
Hallo summerbay123, im Handbuch findest Du bei Wissenswertes zu strukturierten PLC-Variablen folgendes: Eine strukturierte PLC-Variable benötigt einen Speicherbereich von mindestens 2 Byte oder einem Vielfachen von 2 Byte (4 Byte, 6 Byte, 8 Byte etc.). Du kannst also an dem Verhalten nichts ändern. Wenn Du bevorzugt mit strukturierten PLC-Variablen arbeiten möchtest, dann musst Du dies bei der Adressvergabe für Baugruppen mit einem Adressraum von nur 1 Byte darauf achten, ein Byte Abstand zut nächsten Baugruppe zu lassen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.02.2024 07:56 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung:
|
Hi, zu dem Thema Word-/Wortgrenzen gibt es auch einen guten FAQ der die Thematik beschreibt: Warum wird bei der S7-1500 das gesamte Ausgangswort überschrieben, wenn Sie einzelne Adressen aus diesem Wort als PLC-Datentyp definieren?Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf