16.04.2021 11:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 1703 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen zu EDZ Files von Siemens für E-Plan EDZ: Eine EDZ-Datei ist ein Datenarchiv, das von EPLAN Electric P8 verwendet wird, einem Programm, das zum Planen, Dokumentieren und Verwalten von elektrischen Steuerungs-, Fluid-Power-Systemen und Steuerungssystemen verwendet wird. Es enthält Makros für Teile- und Teiledaten wie Steuergeräte, Sensormodule und Leitungsmodule. EDZ-Dateien werden verwendet, um heruntergeladene Teiledaten in die Artikelverwaltung von EPLAN zu importieren. Voraussetzung Es wird zum Download das EPLAN EDZ-Tool benötigt Durchführung: Aufruf der SIOS Seite mySupport Links und Tools Danach auf der rechten Seite unter dem Begriff mySupport Cockpit den Reiter "CAx-Downloads" anklicken. Über Produktnummer(n) hinzufügen / laden (Bestellnummer z.B. 6AV6881-0AU14-0DB0) kann das gewünschte Format angefordert werden. Die Datei wird dann via E-Mail zugesendet und wird im SIOS unter CAx-Download zur Verfügung gestellt. Ausführliche Informationen stehen im folgenden FAQ: Wie können Sie die 3D-, CAx- und ePLAN-Daten für die SIMATIC Produkte laden? Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf