12.01.2024 10:00 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4443 Bewertung:
|
Hi, für die S7-1200er (und S7-1500) Simatic Memory Cards benötigst Du kein spezielles SD-Kartenlaufwerk. Für die S7-300 MMC war ein spezielles Laufwerk / USB-Prommer bzw. Field PG nowendig. Schau Dir mal den Beitrag an, da wird "alles" beschrieben: Wie können Sie die Memory Card für die S7-1200 CPU nutzen?Gruß, Towome |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 01/12/2024 10:03:10
|
|
12.01.2024 11:22 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 20.06.2025 Beiträge: 165 Bewertung:
|
Danke für die schnelle Info! Das ist der Beitrag den ich oben in meiner Frage erwähnt hatte. Das Bild stammt auch aus diesem Beitrag. Ich lese daraus das ich wohl ein spezielles Lesegerät dazu benötige. wie z.B.
dieses Gerät (Siemens 6ES7 792-0AA00-0XA0 USB-Prommer Lesegerät) Es kann aber auch sein, das ich das falsch lese und es auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Gruß raz |
12.01.2024 11:34 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1653 Bewertung:
|
Hi, nein, ein spezieller "Prommer" wird nur bei den alten MMC der S7-300/400 benötigt. Und im Beitrag ist zwar "Programmiereinheit" erwähnt, nicht jedoch ein spezieller "Prommer" oder auch eine Artikelnummer. Hätte man an dieser Stelle aber tatsächlich etwas eindeutiger schreiben können... ***EDIT*** Hier auch noch ein allgemeiner FAQ zur SMC inkl. der S7-1500. Behandelt im endeffekt das gleiche Thema, nur inkl. der S7-1500 aber ohne der speziellen Kartenmodi der S7-1200. Wie können Sie die Projektdaten für die SMC erzeugen, sodass Sie das Projekt auch ohne STEP 7 (TIA Portal) in die S7-1200/S7-1500 CPU laden können?Viele Grüße sancruz |
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 01/12/2024 11:36:22Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf