17.11.2010 18:25 | |
Beigetreten: 21.03.2006 Letzter Bes: 30.03.2025 Beiträge: 10239 Bewertung:
|
Hallo, Überprüfen Sie dort: Wie können Sie mit Hilfe der Funktion FC105 "SCALE" ganzzahlige Werte (INT) in Realzahlenwerte wandeln und für welche Analogmessungen können Sie diesen verwenden? Versuchen Sie mit 27648/2 datin IN... Gruss, Hristo Mihalev |
18.11.2010 01:50 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 10.09.2025 Beiträge: 3049 Bewertung:
|
Hallo Handwerker Zwei Dinge fallen mir auf die nicht so ganz in Ordnung sind: 1.) Wie bereits bei UMENCHOerwaehnt: Wenn Du 50,0 ausgeben willst ("LO_LIM"-> "HI_LIM" Skalierung0,0 -> 100,0) muss dein "IN" wert 50% vom Rohwert sein. Analog Eingaenge haben einen Roh-Bereichvon 0-27648, und daher solltest Du 13824 als "IN" wert benutzen um 50,0 als skalierten zu erhalten. 2.) Dubenutzt MW10 als "RET_VAL" und MD10als "OUT. MW10 undMD10 "uberschneiden" sich aber (MW10 ist MB10 & MB11; MD10 ist MB10 & MB11 & MB12 &MB13). Aendere MD10mal in MD12 oder irgenein anderes freies MD um und dann sollte Dein testauch funktionieren. Ich hoffe es hilft |
Zuletzt bearbeitet von: fritz am: 18.11.2010 02:02Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf