12.03.2010 10:46 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1879 Bewertung:
|
Hier noch ein Link (leider in Englisch) zum Thema EWF: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms838511(WinEmbedded.5).aspx |
~(‾▿‾)~ |
|
16.03.2010 06:43 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
genau, das geht so. unter den eigenschaften der win ac gibt es einen aktenreiter "data storage". dort kannst du den pfad angeben. |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
30.03.2010 13:58 | |
Beiträge: 89 Bewertung:
|
Hallo, endlich bin ich wieder da und kann wieder antworten. Also bzgl. WinAC RTX und EWF ist es leider so, dass die Konfiguration und Programm-Daten, sowie der Pfad der remanenten Daten, wie man es unter Eigenschaften im WinAC Panel einstellen kann, so eingestellt werden muss, dass diese Daten nicht auf einem Datenträger/Partition liegen, welche durch den EWF geschützt wird. Es ist nicht empfohlen, eben weil es zu Problemen kommen mit der Remanenz und anderes. Es gibt dazu auch einen FAQ, der dies beschreibt: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36815023 ![]() Grüße EDIT: Und ja es ZWINGEND erforderlich, dass nach jeder Änderung, also nach jeden Statuswechsel, ein Neustart des Systems vorgenommen wird. Auch dazu gibt es ein FAQ, der das ganze etwas hinten durch die Brust versucht zu erklären: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40108744 |
Zuletzt bearbeitet von: Moldi am: 30.03.2010 14:00 |
|
Folgen Sie uns auf