20.01.2021 14:21 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 1540 Bewertung:
|
Hallo Mellotune, geht es um "Update" nur um die Übertragung von Projekten als Übertragungskarte? Bei älteren CPU-1200 muss die SMC z.B. auch für Firmwareupdates verwendet werden, hier würde zwingend eine 24MB SMC notwendig sein. Für die reinen Projektdaten gibt es einen FAQ zur Abschätzung des Speicherbedarfs, da in der Speicherauslastung im TIA Portal nicht die tatsächliche Projektgröße angezeigt wird (z.B. wird hier der Bedarf der Hardwarekonfig nicht angezeigt). Wenn die Projektgröße nach FAQ kleiner 4MB ist, würde die Karte schon ausreichen. Ansonsten wird es darauf ankommen ob noch andere Funktionen wie DataLogs etc. genutzt werden sollen. Wie können Sie den Speicherbedarf Ihres Projektes im Ladespeicher einer SIMATIC S7-1200/S7-1500 abschätzen?
Vielleicht hilft das schon Viele Grüße |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf