29.04.2022 10:20 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (9)
|
Hardware-Endschalter Hardware-Endschalter sind Endlagenschalter, die den maximal zulässigen Verfahrbereich der Achse begrenzen. Dafür müssen Digitaleingänge als Ober- und Untergrenze verschaltet werden. Wählen Sie die Positionen der Hardware-Endschalter so, dass im Bedarfsfall genügend Bremsweg für die Achse vorhanden ist. Die Achse sollte vor einem mechanischen Anschlag zum Stillstand kommen. Bei Überschreiten der Hardware-Endschalter wird der Technologiealarm 531 ausgelöst und das Technologieobjekt gesperrt. Um Bewegungen in Freifahrtrichtung zu ermöglichen, muss der Technologiealarm quittiert werden und die Achse anschließend in Freifahrtrichtung, bis der Hardware-Endschalter verlassen ist, gefahren werden. Software-Endschalter Mit Software-Endschaltern wird der Arbeitsbereich der Achse begrenzt. Hardware- und Software-Endschalter können gleichzeitig aktiviert werden, aber es ist empfehlenswert den Software-Endschalter immer innerhalb des Bereichs der Hardware-Endschalter zu parametrieren. Da die Positionen der Software-Endschalter flexibel eingestellt werden können, kann der Arbeitsbereich der Achse je nach aktuellem Geschwindigkeitsprofil individuell angepasst werden. Software-Endschalter sind erst bei gültigem Istwert nach dem Referenzieren des Technologieobjekts wirksam. Die Überwachung der Software-Endschalter wird auf den Sollwert bezogen. Hinweis: Beim Anfahren auf den Software-Endschalter wird der Technologiealarm 533 ausgegeben und die Achse mit den maximalen Dynamikwerten angehalten (Alarmreaktion: Stopp mit maximalen Dynamikwerten). Das Technologieobjekt bleibt freigegeben. Beim Überfahren des Software-Endschalters wird der Technologiealarm 534 ausgegeben und das Technologieobjekt gesperrt (Alarmreaktion: Freigabe wegnehmen). Weitere Informationen bezüglich Hardware- und Software-Endschalter können Sie aus folgendem Handbuch ab Seite 54 entnehmen. Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (TW) |
Folgen Sie uns auf