18.03.2025 08:19 | |
Beigetreten: 30.07.2024 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 936 Bewertung:
|
Liebe Community, herzlich Willkommen im neuen Forum! Ihr könnt die neue Oberfläche erkunden, indem ihr der Textbox in der rechten Spalte folgt. Alternativ gelangt Ihr mit dem folgenden Link zur Startseite des neuen Forums: https://sieportal.siemens.com/de-ww/support/forum In den kommenden Tagen werden wir die Konfiguration so umstellen, dass Ihr per Standard ins neue Forum geleitet werdet. Das klassische Forum wird parallel mit allen bekannten Funktionalitäten erreichbar bleiben. Der Inhalt wird in beiden Oberflächen konsistent sein. Es gibt mehrere Wege, um zurück zum alten Forum zu wechseln:
Bitte teilt uns mit, falls es Probleme mit der Nutzung des neuen Forums gibt. Teilt gerne auch eure Erfahrungen mit dem Wechsel zwischen den Foren-Oberflächen. Das Forum lebt von einer engagierten und offenen Community und wir sind stolz darauf, eine Plattform zu bieten, die Euch vernetzt. Danke für euer Engagement! Viele Grüße, |
18.03.2025 10:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 35912 Bewertung:
|
Und das ist auch wohl die gleiche Ursache für das schlechte Anmeldeverhalten in der Wissensbasis. |
Folgen Sie uns auf