05.04.2024 14:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1468 Bewertung: (149)
|
PLCSIM Advanced ist ein Programm zur Simulation von Steuerungen. Durch die Simulation können schon vorher Probleme erkannt oder Änderungen im Programm getestet werden. Zum ganzheitlichen Testen der Anlage wird neben der Überprüfung des Steuerungsprogramms aber oftmals auch ein Test der Benutzeroberfläche benötigt. Um das Zusammenspiel zwischen HMI und Steuerung zu überprüfen, gibt es zwei Möglichkeiten: Das Testen mit HMI-Runtime oder mit einem realen Panel. Um eine Verbindung zwischen einem realen oder simulierten HMI und PLCSIM Advanced aufbauen zu können, müssen bestimmte Einstellungen in PLCSIM Advanced getätigt werden. Zunächst muss bei einem realen HMI der Online-Zugang auf TCP/IP umgestellt werden. Ab PLCSIM Advanced V5.0 gibt es hierbei noch die Wahl zwischen dem Single oder Multiple Adapter Modus. Dies ist für unseren Anwendungsfall allerdings nicht relevant. Der genauere Unterschied zwischen Single und Multiple Adapter wird in diesem Beitrag näher erläutert. Bei einer simulierten HMI auf dem gleichen Rechner, könnte auch der Softbus genutzt werden, indem als Online Access PLCSIM eingestellt wird. Bei der Wahl des TCP/IP Single Adapters, muss im nächsten Schritt festgelegt werden, über welches Interface kommuniziert werden soll. Bei Multiple Adapter wird dies im späteren Verlauf abgefragt, die hierbei zu tätigende Einstellung unterscheidet sich nicht zwischen den beiden Modi. Soll eine Verbindung zu einem simulierten HMI aufgebaut werden, wird das Interface auf Lokal, bzw. Default, gestellt. Hierdurch kommuniziert PLCSIM Advanced direkt über eine Schnittstelle im Computer, wodurch keine Kommunikation in ein externes Netzwerk erfolgt. Bei der Verwendung eines realen Panels muss das Interface auf die jeweilige Schnittstelle eingestellt werden, über welche der Computer mit dem Panel verbunden ist. Im Anschluss muss die Adresse der im TIA-Portal projektierten Steuerung zusammen mit einer passenden Subnetzmaske angegeben werden. Eine Angabe des Default Gateways ist normalerweise nicht notwendig. Falls jedoch ein Router innerhalb der projektierten Anlage vorhanden ist, muss die IP-Adresse von diesem dort angegeben werden.
Eine ausführliche Beschreibung zu Test und Simulation von HMI-Projekten ist im Beitrag 109748099 zu finden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2024). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-FB-Allgemein-GER (JH, MS) |
Folgen Sie uns auf