09.04.2021 09:27 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 02.12.2024 Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen zum Kommunikationsstandard IO-Link. Im SIOS Portal steht hierzu ein Überblick mit den wichtigsten Dokumenten und Links zur Verfügung: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109737170 Hier findet ihr unter anderem:
Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-Kommunikation-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
21.07.2021 08:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 1691 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Wir möchten den ursprünglichen Beitrag gerne um die IO-Link Planungsrichtlinie ergänzen. Diese Planungsrichtlinie für IO-Link soll eine Unterstützung bei der Planung von Automatisierungsanlagen mit IO-Link Devices bieten. Dabei werden alle Phasen von der Planung bis zum Betrieb betrachtet. In der Planungsrichtlinie werden die dafür benötigten Tätigkeiten Schritt für Schritt an Hand einer Beispielanlage beschrieben. Als Grundlage für diese Planungsrichtlinie dient die IO-Link Spezifikation Version 1.1.2 . Anmerkung zur Planungsrichtlinie: Herausgeber ist: IO-Link Firmengemeinschaft c/o PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.(PNO) 76131 Karlsruhe Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 07/21/2021 09:05:24 |
|
Folgen Sie uns auf