10.01.2022 13:53 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 1692 Bewertung:
|
Diese Frage ist zunächst unabhängig von der Nutzung der System IP zu beantworten: Die S7-1500R/H-CPUs unterstützen (Stand heute) keine projektierten Kommunikationsverbindungen*. Die aktive Benutzung der Anweisungen PUT/GET ist somit seitens der S7-1500R/H nicht möglich, da diese auf einer solchen projektierten S7-Verbindung basieren und diese referenzieren. (*Verbindungen die im Editor „Geräte & Netze“ in der Ansicht „Verbindungen“ angelegt werden) Die S7-1500R/H-CPUs können aber als Server auf PUT/GET-Aufrufe anderer CPUs antworten. In dieser Konstellation wird die S7-Verbindung nur einseitig projektiert (eben nur auf der Seite der anderen CPU). Die S7-1500R/H-CPUs können hierzu wahlweise auf ihrer System IP oder auf den individuellen IP-Adressen der einzelnen S7-1500R/H-CPUs angesprochen werden. siehe auch Thema Wie kommunizieren S7-1500R/H-CPUs mit nicht-redundanten Controllern? Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/10/2022 14:28:44Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf