21.11.2024 13:27 | |
Beigetreten: 21.11.2024 Letzter Bes: 21.11.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte eine Logo mit einem Erweiterungsmodul verbinden aber nicht große Distance sonder nur ein paar cm ca 15cm. Brauche ich da auch schon diesen Verstärker mit der Platine oder kann ich das einfach mit einem Kabel lösen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: robin.frede96 am: 11/21/2024 13:29:10Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 11/21/2024 13:34:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf